已回答假定已回答

ADT7420的SCL电平被拉低

zj0789 在 2015-5-13 詢問的問題
最後回覆由jasper_lzq於2015-8-31提供

我使用MSP430F169的硬件I2C对ADT7420进行读写。

首先读取器件ID,地址为0x0B,返回值不是0xCB,而是0x0F,0x0D,0x0E,0x10等等一些不正常的值。

使用示波器观察SCL与SDA的波形,发现SDA的信号正常(低电平为0V,高电平为3.3V),SCL的电平被拉低了(高电平为1.3V,低电平为-2V)。如图所示。更换了4.7K,1K的上拉电阻,情况没有变化。不知道是什么原因造成了这种情况。

IMG_20150512_212410.jpg

@adi_angela

結果