已回答假定已回答

AD9912的DAC输出功率

pgy123 在 2015-5-14 詢問的問題
最後回覆由yiming.zhao@analog.com於2015-5-16提供

我用了AD9912,直接DAC_OUT输出频率60MHz左右,经过滤波供给后级的PLL,该PLL要求参考输入功率>6dBm

一开始看芯片手册的时候,看到DAC输出电流为20mA,我当时简单的计算得出,功率等效为13dBm,就觉得怎么都够6dBm了。

可是今天突然冷静了一下,发现20mA,其实是4dBm。我后面的功率就不够了……

问题:

1、这到底是4dBm还是13dBm啊?

2、如果是4dBm,我想要保证后级的6dBm,我是不是必须调节DAC_RSET的电阻,或者调节寄存器里FSC的值了?

結果