mongfe@sina.com

由小米Note扒一扒ADI的Hi-Fi手机规划(转)

mongfe@sina.com 在 2015-5-19 建立的討論區
最後回覆由ADI_Amy於2015-5-26提供

在耳放和其他音频系统中用过不少亚德诺他们家的高品质运放,陶封AD827、AD8620……很经典的说,不过前几年火爆的手机似乎没有运放啥事,大家都关注多内核平台性能、ISP、屏,其实运放也很重要,oppo、锤子和小米几款“发烧”手机终于把运放翻出来了,好事啊,终于有人注意硬件细节的打磨了!这篇小米note中ADI的运放分析文章,翻出来供爱这口的小伙伴看看,希望ADI有更多音频经典推出,加油!

 

智能手机做Hi-Fi,在国内手机厂商中有不少拥趸,小米、锤子、VIVO、魅族……究其原因,无非是随着智能手机功能的日渐丰富,消费者对手机的音质要求也越来越高;其次,随着智能手机的创新空间日益缩小,手机厂商需要寻找新的差异化卖点。


Hi-Fi手机的关键技术有哪些?


智能手机做Hi-Fi,有三大关键的技术环节,分别是:采样频率的转换,数字信号向模拟信号的转换,以及模拟信号的放大,这三大环节会直接影响音质的优劣。在小米Note的发布会上,ADI的运放芯片ADA4896被重点提及,带着这个关注点,笔者采访了在消费电子市场重新高调的ADI。

 

Hi-Fi系统并非单纯的一个独立音频芯片就能够实现的,除了无损音源、独立的音频编解码器,运放的作用至关重要。而小米为了将音频性能做到极致,更是采用了二级运放这样的豪华电路。

 

据ADI通讯和消费客户事业部销售经理赵传禹介绍,二级放大电路的功能,第一级是进行IV转换,目的是将音频解码器的电流信号转换为电压信号,这一级更多关心的是性能指标;而第二级放大电路,驱动能力是关键,因为这一级要将信号进一步放大从而推动耳机。ADI的ADA4896正是凭借优异的性能,应用于小米Note音频系统的第一级运放中。据赵传禹介绍,ADA4896最初应用于仪器仪表领域,后来专门针对消费类应用进行了特别定制,因而获得了小米的认可。在音频系统花费了众多心思的小米Note,和VIVO等厂商的旗舰产品一起推动了手机Hi-Fi的普及,因为其性能表现在赵传禹看来“已经在一定程度上超过入门级的Hi-Fi播放器,甚至接近台式机了。”


ADIXM2015051801WL.JPG


ADI消费产品部亚洲区市场行销经理Stephen Wu表示,近四五年来,中国市场的变化非常大,随着本土OEM/ODM创新实力的增强,对产品的性能要求也日益提升。就音频领域而言,厂商都开始追求品质更高的音效,随着4G、Wi-Fi的快速发展,消费电子终端对于高品质无损音质会有越来越多的需求,这也让ADI找到了更多的展示空间。放大器对于声音的细节非常关键,而ADI更突出的优势,在于其拥有完整的信号链产品和设计工具。

 

ADIXM2015051802WL.JPG

 

ADI信号链优势布局Hi-Fi手机市场

 

ADAU1452是ADI最近推出的一款获得汽车认证的音频处理器,其数字信号处理能力远超早先的SigmaDSP器件,是ADI目前针对主流设备中性能最强大的DSP。经过对中国消费电子市场持续地研究,ADI认为该产品完全可以从车载产品走入主流消费电子产品中。该产品的硬件架构经过重构,针对高效音讯处理做了优化,尺寸仅为1cm×1cm。


ADIXM2015051803WL.JPG


其1.2 V、32位DSP内核的工作频率最高可达294.912 MHz,每样本以48 kHz标准采样速率执行最多6144条指令。另外,除了工业标准速率,还提供其他各种宽范围采样速率。 整数PLL和灵活的时钟发生器硬件可同时生成最多15个音频采样速率。 这些时钟发生器与板载异步采样速率转换器(ASRC)以及灵活的硬件音频路由矩阵结合,使ADAU1452成为理想的音讯集线器,极大地简化了复杂的多速率音频系统设计。

 

据赵传禹介绍,基于SigmaDSP核,ADAU1452在面向消费电子时将与汽车市场有所区别,会根据消费产品的需求进行特别的产品化设计,从入门级到主流音频设备方面都将有独到的竞争优势。与前几代SigmaDSP所需的指令相比,全新的DSP内核架构能以大幅精简的指令执行某类音频处理算法,从而极大地改善了代码效率。

ADIXM2015051804WL.JPG

在音频处理算法方面,可采用逐样本和逐模块的范式实现,它们可在信号处理流程中同时执行,方法是使用图形程序设计工具SigmaStudio。SigmaStudio是ADI的一个设计平台,它可随着DSP性能的改进在架构上进行叠加设计。这款产品目前在汽车领域已经得到了广泛的应用,汽车座椅有不同的材质,吸音率、反射率各有不同,用SigmaStudio软件调试,可以保证在开发板调试过后基本就能达到在多重变化下声音的原汁原味。

 

将这款汽车用的软件引入消费电子中,Stephen Wu认为在当前的时间点和大环境下这款产品非常符合市场需求。他认为中国的消费电子市场目前已足够成熟,“中国市场发烧友变多了,会设计的人变多了,敢用的人变多了,口袋深的也变多了,他们很愿意跟国际品牌竞争,这是我现在看到很不错的方向。”Stephen Wu表示,这套软件覆盖了从入门级到可直接给OEM供货的客户群,可帮助客户简化整个音频链路的设计工作。

 

谈及手机Hi-Fi的发展趋势,赵传禹认为,正如拍照功能上手机渐渐替代了卡片机,下一个趋势可能就是在音乐功能上取代入门级的音乐播放器,性能出色的Hi-Fi手机搭配比较好的耳机就完全可以达到与之类似的效果。以VIVO为例,早在几年前,VIVO就开始主打音频方面的优势,它首次在手机音频处理上使用CODEC的方式做出改变,专门引用硬件方案解决音源频率转换,而且用单独的硬件处理音频的数字转换模拟。从那时起,在过去的两三年间,整个消费电子音频应用端的技术已经取得了长足的发展。而从指标的角度考量,无论是VIVO,还是小米Note,在信噪比等方面都可以做到单价上千的入门播放器才能做到的指标。

 

至于Hi-Fi的前景究竟有多美?为何一些国际大厂并不涉足,反而国内厂商竞相追求?赵传禹表示,首先Hi-Fi对手机布板面积要求很高,空间成本、硬件成本、开发成本等都需相应提升;其次,做不做Hi-Fi最终取决于厂商对自己的定位。只要每家公司都找准定位,都会有很好的市场。他并不认为国际知名厂商没有引进就质疑Hi-Fi的发展,中国本土厂商越来越重视创新,Hi-Fi在目前阶段就是一个非常有特色的创新应用。现在已经有越来越多的厂商将Hi-Fi作为卖点,Hi-Fi的未来也值得我们期待。

結果