已回答假定已回答

关于AD8333解调输出的问题

cqu-hch 在 2015-5-22 詢問的問題
最後回覆由cqu-hch於2015-8-20提供

我们在使用IQ解调芯片AD8333过程中遇到一个令人困惑的问题,向各位专家求助。

电路跟官方的评估板几乎一样,仅输出所接的I-V转换电路阻容取值稍有差异。

AD8333.jpg

测试中发现,本振信号加上后,从J5或J6处测到的输出信号会有如下所示的非理想波形:

新建文件2.jpeg

测试所用的信号频率为5MHz,本振信号频率为20MHz。上面波形的周期为200ns,对应5MHz的频率,在一个周期中出现4次尖峰干扰,而基线也有一个升降过程。基线的波动约10mV,而尖峰幅度达40mVp-p。整个波形倒是很像开关电源的纹波噪声。上图中两个波形不一致是由于两个通道AD8021电路的带宽不同。

输出的这一波形显然跟AD8333内部的IQ解调过程有关。这种波形是我在应用中哪个细节没处理到位所致吗?或者,输出波形本来就是这样?仔细看了Datasheet找不到答案,还望各位专家费心解惑。

谢谢!

結果