已回答假定已回答

请教ADI高手如何设置ADV7403 RGB输入YPbPr输出

Fay 在 2012-11-30 詢問的問題
最後回覆由Fay於2012-11-30提供

我想将VGA(1024*768@60)输入ADV7403然后转换成YPbPr输出。
转换中使用CSC按照DataSheet配置I2C后,发现A4,B4,C4无论设置什么数值都不参与运算,感觉非常困惑。
我的配置参数如下:
0x05, 0x02
0x06, 0x0C
0x1D, 0x47
0x3A, 0x21

 

0x52, 0x00
0x53, 0x00
0x54, 0x07
0x55, 0x0C
0x56, 0x94
0x57, 0x89
0x58, 0x48
0x59, 0x08
0x5A, 0x00
0x5B, 0x7A
0x5C, 0xE1
0x5D, 0x00
0x5E, 0x19
0x5F, 0x48
0x60, 0x08
0x61, 0x00
0x62, 0x20
0x63, 0x03
0x64, 0xA9
0x65, 0x1A
0x66, 0xB8

 

0x6B, 0xC3
0xF4, 0x3F

 

各位高手帮忙看一下问题在哪里,不胜感谢。

結果