已回答假定已回答

ADP5070地线问题

cczhw 在 2015-5-31 詢問的問題
最後回覆由cczhw於2015-7-15提供

ADI专家,你好,我现在有个应用,里面用了AD7194和运放AD8656,我用ADP5070+ADP7102,ADP7182做正负电源供电,其中+5v还作为AD7194的模拟电源,我想问的问题是AD5070中PGND和AGND应该怎么应用,我需要将ADP5070的AGND和AD7194的AGND相连接再和PGND单点连接吗?我现在的做法是将ADP5070的PGND、AGND与数字地都连接在一起,然后和AD7194的AGND单点连接,这样做会引入噪声吗?怎么做才合理呢?谢谢各位专家抽出宝贵时间帮我解决问题。@

附件

結果