已回答假定已回答

请问ADP2311的watchdog怎么使用?

ccen3020 在 2015-5-31 詢問的問題
最後回覆由Ryang於2015-6-2提供

数据手册上似乎是这个意思:

1.RSTO会在上电期间保持低电平,在上电完成并经过T_RP之后,在WDI产生上升沿的时候,watchdog被激活,RSTO变成高电平

2.当watchdog计时器溢出之后,RSTO会变低,经过T_RP之后,在WDI的上升沿RSTO变成高电平。

3.WDI的上升沿或下降沿都会清watchdog timer,即只需要在定时时间内产生一个高->低或者低->高的跳变即可,而不需要产生低->高->低的脉冲信号

 

 

那么问题来了

一般来说WDI会被接到处理器的一个IO脚上,用来监视处理器的运行情况,如果一段时间没有跳变则RSTO变低

但是在上电完成之后,RSTO仍然是保持低电平,此时处理器会一直处在被复位的状态,程序无法执行,也就无法给WDI信号,使看门狗启动,RSTO也就会一直保持低电平,系统会锁死

 

请问我的理解是否正确?

如果正确,该问题如何解决?

結果