已回答假定已回答

咨询AD5933评估板测量电容的问题

dream0117 在 2015-6-2 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-6-15提供

我用AD5933测量电阻和和电容有一些问题:

1、测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线上会有一些小波峰,出现波峰的原因是什么(1nF也有波峰,附件是10nF的测量结果)

2、测量电阻或电容在1k~5k频率下的阻抗误差较大,最大的有16%,小的也有2%,误差大的原因是什么

3、我们想要的测量频率100Hz~2k,有没有能测量低频阻抗的芯片或者电路板

4、如果我用3k电阻作为校准阻抗,是否需要考虑评估板的输出阻抗

adi_susananalogchina-adminengineerzone.adminAndyR

結果