已回答假定已回答

关于ad9956步进频率与步进时间控制问题

daduan1991 在 2015-6-2 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-6-15提供

根据datasheet,当dds输入clk为400Mhz时候,其SYNC_CLK为100MHz,此时步进时间寄存器(FSRR,RSRR)设置为0x01,那么步进时间就为10ns,这样操作正确吗

步进频率为0x01的时候,,其步进频率即为400MHz/2^24=23.84Hz

 

实际测试,我将两者均设为0x01,由10MHz上升至35MHz花费近40us,那么以10ns步进时间计算,步进频率为6Khz,与手册描述有出入

请问这是怎么回事

結果