已回答假定已回答

关于AD5410的DVcc的问题。

liufan2011 在 2015-6-4 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-6-9提供

我这边想用2片AD5410做2路4-20mA的输出,采用外部NPN管扩流,降低5410自身的功耗。

 

 

问题1: 因前端的传感器信号采集MCU是PIC16F1825,功耗比较低,工作电流<3mA,

数字传感器的功耗也很低 < 1mA。而且AD5410的DVCC从手册上描述是可以提供5mA的电流供应的,所以想用AD5410的DVCC对MCU和传感器进行进行供电。虽然1片AD5410的所能提供的电流是足够的,但是我还是想用2片的DVCC并联供电,这样电源就更充足些,并且2个5410内部的损耗也基本一致,为了防止2个DVcc输出电压的误差导致电流倒流,我在2个5410的DVCC上各串联1个100欧姆的均流电阻。这样的方案是否可行呢?

无标题1.jpg

 

问题2:手册中做了如下描述。

无标题3.jpg

 

按照需求,我的理解是,我应该是将DVccSEL悬空,然后从DVcc引脚连接到MCU和传感器的VCC端。此时,一方面DVcc给自身内部供电,一方面给外部器件供电。是否是这样的呢?

 

 

问题3: 在电流输出端,接了一个M7,防止外部的正向高压电流倒流,外部的反向高压则由输出线上的2个M7钳位。是否可行?

无标题4.jpg

結果