已回答假定已回答

AD7176-2采集直流电压,数据曲线呈现锯齿波?

张婉妹 在 2015-6-5 詢問的問題
最後回覆由张婉妹於2015-7-10提供

您好,我使用ad7176-2遇到问题,

使用AD7176-2采集直流电压信号,该直流信号是ad586产生的5V信号,电路图照估板电路设计。信号首先经过ad8475芯片衰减(0.8倍),再进入ad7176-2。采样率分别设置5次/秒,24位数据。对数据测试画图发现呈现锯齿状,测试数据和曲线和电路图见附件所示,最大值=5.0321V,最小值=5.0311V,和datasheet差别很大。

我后来又用1.6V碱性南孚电池测试,数据也类似。是我哪个寄存器没设置好吗?

此外我想测量3mv-100mv的直流信号,0.5%的精度。前级放大运放型号选取ADA4528-1可以吗,如何减少直流失调电压,提高测量精度。不加放大直接有AD7176-2采集能达到1%的精度指标吗?谢谢专家指导。鏈懡鍚�.jpg

結果