已回答假定已回答

AD8131单电源供电

zhuzaizi2008@163.com 在 2015-6-5 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-6-9提供

你好,我想咨询一下AD8131单电源供电时的问题。

 

使用ADV7391作为DA转换器,设置在LOW_DRIVE 模式(RSET=4.12K, RLOAD=300)。该DAC输出信号直接连接AD8131 +DIN端,查阅AD8131数据手册发现,单端输入条件下其内部输入电阻为1.125K,所以为了达到300欧姆有效值,ADV7391的负载电阻调整为412欧姆。

对电路测试发现,该412欧姆电阻影响了AD8131的平衡,导致+out和-out信号超过了手册规定的swing值(1.0到3.7V),接近4.0V。

请问:为了保持AD8131电路结构的平衡,-DIN端对地连接300欧姆电阻,是否会影响放大器的增益?

          为了保证该电路结构中AD8131平衡,且增益为2,该如何处理?

还有,AD8131手册中

未命名.PNG

该电路中AD8131的增益,是否会受外部连接的24.9欧姆影响?

很期待大神指导。

結果