ADI_Amy

成功应用案例大搜罗(ADI数据转换器应用篇)

ADI_Amy 員工 在 2015-6-12 建立的討論區
最後回覆由zhong liqiang於2016-11-30提供

ADI拥有业界领先的数据转换科技,协助众多客户在各大应用领域、市场和科技方面取得了非凡的成果,其中一些客户还友好地同我们分享了他们的成功案例。一起来阅读这些有趣的故事,了解转换器技术如何积极推动工程科技与生活。

 

 

IceCube案例研究:http://www.analog.com/cn/education/education-library/customer-success-stories-icecube.html

IceCube是世界上最大的中微子探测器,永久性地深埋于坚实的南极冰层下,使用了10000多个ADI转换器和放大器,为独立式数据采集平台,能够实时捕获和数字化光电倍增管(PMT)脉冲,在内部存储数据,并将数字化数据传输到地面数据采集系统。

 

 

Bachmann Electronic:ADI转换器帮助确保Bachmann风轮机控制系统风轮机控制系统实现惊人的99.96%可用性http://www.analog.com/cn/education/education-library/customer-success-stories-bachmann.html

Bachmann在其风轮机状态监控系统中使用ADI的ADC对来自压电传感器的信号进行数字化处理。这些压电传感器以机械方式耦合至系统表面,用于检测可能表明压力变化和/或子系统位移的移动和振动。ADI的模数转换器(ADC)以及其他ADI精密器件,使Bachmann Electronic的控制系统性达到了前所未有的99.96%以上,即使在极端条 件下也能无故障可靠运行。

 

 

CERN(欧洲核子研究组织)大型强子对撞机中运用10万个ADI转换器,帮助科学家发现自然界的基本法则http://www.analog.com/cn/education/education-library/customer-success-stories-cern.html

欧洲核子研究组织(CERN)建造的大型强子对撞机(LHC)位于瑞士日内瓦附近一个地下100米深、总长27公里的环形隧道内,是人类迄今开发出的最先进、最昂贵的科学仪器之一,其核心部分是ADI的10万多个数据转换器,这些转换器将粒子碰撞放射出的能量转换成数字数据流。

 

 

Ball Aerospace: http://www.analog.com/cn/education/education-library/customer-success-stories-ball.html

波尔航天的HiRISE图像处理和存储器模块内,有28个高性能14位ADI AD6645 模数转换器用于一个由14个电荷耦合器件(CCD)组成的阵列,这一阵列用来捕捉火星表面反射回来的入射光。

 

 

Mercury Computer Systems:ADI高性能转换器和专家级客户支持助力Mercury Computer Systems达到新的创新高度http://www.analog.com/cn/education/education-library/customer-success-stories-mercury.html

Mercury 的DCM-8R250-VXS混合信号、多通道模数转换器卡中采用了大量其他的ADI精密元器件,提升了数据采集应用的性能标杆,范围覆盖雷达、测试和测量设备以及工业仪器仪表。

 

 

National Instruments:

(1)利用AD7983实现出色的每通道1 MSPS、功耗为1W的I/O模块http://www.analog.com/cn/education/education-library/customer-success-stories-national1.html

NI 9223模块的设计规格目标主要围绕着速度、尺寸和功耗。AD7983可确保了NI的设计人员能够满足上述三个目标。

 

(2)ADI50 MSPS、14位16通道ADC使National Instruments具备高端实时测量能力http://www.analog.com/cn/education/education-library/customer-success-stories-national-50-msps-per-channel.html

凭借采用小尺寸低成本封装的ADI AD9252 八通道ADC,NI 5751可为每个通道提供出色的性能和密度,而且成本也得到大幅降低。



中国最大的电信设备制造商之一——大唐移动,利用ADI高速四通道DAC实现了高性能、小尺寸无线基站! http://www.analog.com/cn/education/education-library/customer-success-stories-datang.html

为了使TD-SCDMA第四期基站实现系统性能、集成功能和密度的最佳平衡,大唐移动选择了业界首款高速四通道DAC——ADI公司的 AD9148 数模转换器。这款四通道16位DAC提供1000 MSPS(每秒百万采样)的采样速率,可无缝支持要求高带宽的多天线无线通信标准,适合数字预失真(DPD)发射系统的需要。

結果