ADI_Amy

ADI专家网友技术问题百问百答——SAR型ADC故障排除

ADI_Amy 員工 在 2015-6-12 建立的討論區
最後回覆由Vincent CHEN於2018-4-20提供

前不久,咱们技术专家在媒体论坛上举办了【高精度逐次逼近型ADC支持电路的设计和故障排除】在线研讨会,讨论了高分辨率SAR ADC相关支持电路的三大主要部分:


 

第一部分聚焦于基准电压源驱动、无源和有源器件选择、噪声贡献以及性能特征;

第二部分讨论前端支持电路、如何正确驱动ADC以及提供过应力保护;

第三部分重点介绍用于评估ADI转换器及其原型开发的支持工具。

QQ截图20150612155833.jpg


错过研讨会的盆友可在网页http://www.chinawebinar.com/lobbyPage/100161.HTM?partnerref=wb1 观看回放哦!也可以下载研讨会PPT文档学习哦(见附件)!


会后,大家提出了很多疑问,这里精选部分具有代表性的问题分享给大家,欢迎大家就相关问题探讨,咱们有专家坐镇支持哦~~

同时,附上研讨会的讲义,欢迎下载、欢迎传播分享~

 

 

【问】

对于多路采集来说,通过什么方式实现?

【答】

如果没有同步采样的要求,可以使用开关切换的方式。如果有同步的要求的话,可以选择多通道同步采样的ADC。

【问】

很多工程师都知道在SAR型ADC设计中,要在ADC前端设计RC驱动电路,但R、C的选值基本不是很明确,也看过一些文章,计算的方法也都有区别,请专家帮忙解释下这两个值到底怎么选择,谢谢?

【答】

请参考文章《精密SAR模数转换器的前端放大器和RC滤波器设计》 http://www.analog.com/library/analogdialogue/china/archives/46-12/sar_front_end.html

【问】

AD采样输入端有悬浮电压,如何处理?

【答】

如果被采样电压和后端的ADC不共地的话,考虑使用隔离的方案。

【问】

关于故障排除,要使用什么手段或者工具?

【答】

要看是何种故障。通常ADC输出不正确的话,要检查电路连接以及时序。

【问】

直接增加一个运放,增加驱动能力,可以吗?

【答】

运放的一个作用就是增加驱动能力。

【问】

数字地和模拟地的处理,数字电源和模拟电源的处理,特别是多通道设计

【答】

关于地的划分,没有明确的结论,要具体问题具体分析。有很多情况下,对于ADC来讲,一个完整的地平面是很重要的。

【问】

在汽车领域有应用实例么?

【答】

关于汽车领域的应用,你可以登录如下链接了解:http://www.analog.com/en/applications/markets/automotive.html

【问】

程序跑飞有什么解决办法吗

【答】

软硬件的复位。

【问】

多通道同步采集有24位的ADC吗?

【答】

ADASxxxx系列产品。

【问】

为什么运放的带宽要大于RC带宽,比较相近的话不是更容易抑制噪声吗?

【答】

放大器的选择主要考虑大信号的建立时间,带宽不能太窄,否则很难建立。

【问】

为什么运放的带宽要大于RC带宽,比较相近的话不是更容易抑制噪声吗?

【答】

放大器的选择主要考虑大信号的建立时间,带宽不能太窄,否则很难建立。

【问】

是否有输入范围0-5V,14bit,采样率可以在4M或2M下工作的SAR-ADC或其它类型产品

【答】

AD7357你可以参考一下。

【问】

ADC的漂移如何处理?

【答】

温度引起的漂移是没有办法消除的。

【问】

SAR型ADC如何查找采样不准确的原因?

【答】

建议分别从硬件和软件两个方面来查找

【问】

哪些因素会影响采样精度?

【答】

噪声、PCBlayout、参考源等等都会影响采样精度

【问】

增加一个:差分的“-”与待测产品的地该怎么连接?之前用过AD7190,将其配置为差分模式,用它测量一节干电池电压,发现测得的值不准而且一直剧烈跳动,将电池的负极与ADC供电负极连到一起数据就非常准确且稳定了。貌似直接使用ADC的差分输入接到待测产品上ADC内部的差分放大器无法获得足够的偏置电流,请问这种情况该如何解决?谢谢

【答】

原因是干电池要和测量系统共地。

【问】

RC带宽设定的资料是哪个文章?

【答】

《精密SAR模数转换器的前端放大器和RC滤波器设计》http://www.analog.com/library/analogdialogue/china/archives/46-12/sar_front_end.html

【问】

一般在设计高速SAR ADC时,时钟抖动是一个影响其精度的关键问题之一,但实际中又不可能用一个功耗太大的锁相环电路,这个问题如何解决?

【答】

时钟抖动对于SNR的影响是有个公式可以计算的,所以,这个要根据系统的最终要求来选择一个合适的时钟。

【问】

对于采样电压的处理,需要注意哪些?

【答】

首先注意采样电压在ADC可以处理的范围之内。另外,频率是多少,等等。

【问】

缓冲器的温度稳定性如何考虑,有什么影响?谢谢。

【答】

可以依据手册上的温飘系数做个估算。

【问】

ADC电压参考源如何和ADC芯片匹配,ADC的分辨位数和参考源之间的关系如何描述呢?谢谢

【答】

建议你参考这篇analog dialogue:《内置片内电阻的双路差动放大器实现精密ADC驱动器》http://www.analog.com/library/analogdialogue/china/archives/44-08/diffamp_adcdriver.html

【问】

请问当系统中有多个ADC/DAC时,他们的地该如何处理,特别是在使用24位的ADC时,数字和模拟地应该在哪里连接,谢谢

【答】

关于地的划分,没有统一的正确答案。但是,一般情况对于ADC来讲,完整的地平面是很重要的。所以,在系统中,ADC使用模拟地,MCU或者DSP使用数字地是很常见的。

 

消息编辑者为:Amy ADI

結果