已回答假定已回答

为什么同一批次的两个板子,在相同测试条件下的有效分辨率不同?

mailyyg 在 2015-6-16 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-6-22提供

如题,相同批次的PCB板,ADC用的是AD7190, M0驱动。采用通道AIN1-AIN2,8倍放大;供电电源采用数字程控电源。测的电器参数基本相同,相同的程序配置。

目前的现象是一块板子转换结果能稳定在20位左右,工作正常。

另一块板子的转换结果只能稳定10位左右,输入信号超过10mV时,ADC输出码值为0xffffff;

 

请问有什么原因会造成这种现象呢?

結果