已回答假定已回答

关于ADAU1701的sdata_out0引脚输出问题

zzuupp 在 2015-6-19 詢問的問題
最後回覆由j.mo於2015-6-30提供

     您好,我是初次接触ADAU1701这类音频DSP芯片。

     问题是这样的,首先设置MP0引脚从外部读取I2S 音频信号,然后在DSP内部处理信号,最后再输出I2s信号到MP6引脚。按照下图设计后,把软件自动生成的各项参数导出后,用i2c方式写入参数到ADAU1701芯片。

1.png

2.png

3.png

 

 

目前由于在测试阶段,采用的是12Mhz晶振,信号也不处理直接输出。开机初始化后,检测到MP4和MP10(lrck)有3Mhz方波信号,MP5和MP11(sclk)有46.876khz方波信号,检测到MP0(sdata_in0)有外部的I2S信号,但是MP6(stada_out0)没有输出波形,一直是低电平。

我想问题出现在引脚设置方式上,请问引脚应该怎样设置?带AD引脚和电平引脚的设置方式是同样的的吗?

急解决,谢谢。

結果