已回答假定已回答

用于与低速MCU配合使用的高速ADC芯片选型求助

huazaizju 在 2015-6-23 詢問的問題
最後回覆由huazaizju於2015-6-24提供

小弟最近项目中要对200KHz的超声波信号进行采样,采样时长越100us,无奈MCU自带的ADC采样率最高才200ksps,所以希望用MCU外带一块高速ADC来实现。因为后续处理要求精度比较高,所以希望能够以不低于4MHz的采样率进行采样。

看了看ADI的芯片,发现符合采样率要求的芯片很多。但仔细看了一款芯片datasheet后发现这样子做有两个问题,第一是数模转换芯片要求频率很高的时钟信号,而我使用的MCU主频也就是4MHz,无法给ADC芯片提供高速时钟;第二是单次采样完成之后需要与MCU进行即时数据传输,而我4MHz的MCU根本不能与之通讯。

简而言之就是目前我的MCU相对于ADC芯片是低速设备,想咨询下大神们是不是有ADC芯片可以使用外部高速晶振直接提供转换时钟,同时自带flash存储模块,等待所有转换完毕后与MCU以较低频率进行一次性传输。

本人想法比较局限,如果能够以其他方案实现目的,望大家不吝赐教~

結果