已回答假定已回答

AD8226参考输入与输出问题

lqb8480 在 2015-6-23 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-6-30提供

工程师您好!

       我的试验电路用到AD8226,输入信号差值为0(-IN和+IN两端差值),通过OP1177调整给定REF端的电压,来调整AD8226的输出偏置电压。当OP1177的+IN端输入电压为0时,其输出电压约为0.63V,不知道什么原因,反复检查电路也没发现什么问题,恳求工程师给以帮助,谢谢!!

电路草图如下所示:

 

照片1.jpg

結果