已回答假定已回答

ADN2830的ALS功能

wisywyx 在 2015-6-26 詢問的問題
最後回覆由ADI_Eva於2015-7-3提供

ADI专家您好!

 

在ADN2830的datasheet中,关于ALS功能有以下这段:

AUTOMATIC LASER SHUTDOWN

When ALS is logic high, the bias current is turned off. Correct operation of ALS can be confirmed by the fail alarm being raised when ALS is asserted.

从字面上理解ALS,就是“自动激光关闭”;但是从上面描述文字来看,ALS仅仅是一个激光器电流源的使能控制端口。

 

在我的工程中,用到的激光器的操作电流在100mA左右,而ADN2830可提供的最大电流为200mA;我可以通过调整PSET电阻来调整功率,并通过ASET引脚来设置FAIL告警的阈值,我的目的是在异常情况下也不能让激光器电流超标。

 

我找得到的相关application note:AN-634和AN-655,这两个AN里面都只将FAIL信号用来驱动FAIL指示灯,并没有用作其他用途。

 

因此,我想了解的是:ALS功能是否是在芯片内有反馈路径,一旦FAIL就自动关闭激光器电流?还是需要将FAIL信号从芯片外部反馈到ALS引脚上去,从而实现FAIL自动关断激光器的功能?

 

非常感谢!

結果