已回答假定已回答

ADAS1000采不到心电数据

fengling 在 2015-6-29 詢問的問題
最後回覆由qwert1213131於2017-11-15提供

ADI工程师,您好:

      我用一片STM32与一片ADAS1000-3搭配,芯片上电后,所有电源管脚和REFout的电压是正确的,能够正常读写寄存器。配置寄存器可以得到TESTTONE的信号。但是我这边还是存在问题。

1、单导心电测量由STM32与一块ADAS1000-3组成,ADAS1000-3使用8M的晶振,配置寄存器后,晶振的两个引脚中只有一个引脚可以测得晶振的信号,另外一个没有信号。请问这是正常的吗?如不正常,晶振单脚起振会影响芯片的工作吗,比如说采不到心电信号?

2、通过配置寄存器已经可以显示出TESTTONE的正弦信号,现在想采集模拟器发出的心电信号,配置寄存器如下:

 

  ADAS1000WriteRegister(ADAS1000_FRMCTL, 0x007FFE08); 

 

  ADAS1000WriteRegister(ADAS1000_CMREFCTL, 0x00000002);

  ADAS1000WriteRegister(ADAS1000_FILTCTL,  0x0000000B);

  ADAS1000WriteRegister(ADAS1000_ECGCTL, 0x00E0048E);

  ADAS1000ReadRegister(ADAS1000_FRAMES);

有帧数据通过串口出来,但不是心电波形,即这样的配置我没有得到得到心电数据。那么请问我的配置是正确的吗?

      期待您的回复,谢谢!

結果