已回答假定已回答

关于ADL5304使用的问题

Hosilver 在 2015-7-3 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-7-13提供

最近使用一款ADL5304做微光功率检测时出现了一些问题,调试了蛮久但仍旧找不到问题的原因,有用过的还请帮忙看下,感激不尽!附件中是我设计的电路以及所使用的光电传感器的资料。我用是滨松S2387-66R型光电池,下面是我在应用中遇到的问题:

1)按照我的原理图焊接之后,把光电池的阳极接在ADL5304的Pin4-INUM引脚,阴极接Pin17-2VLT,采用手册中给的2.00V偏置的方式,光电池串联电阻R5和C42不接,这时测到的INUM引脚的电压为2.5V,Pin17-2VLT输出1.995,Pin26-1P5V输出1.495V,这样的话由于阴极接的是2.00V,光电池无法正常偏置,因而Pin22-VLOG输出也不正确。此时测得Pin7-VSIM3引脚的电压为3V左右。

2)由于上面的焊接无法正常工作,我又把电路中的R21焊了个0欧姆(原本是不接的),即把1P5V引脚接到VSIM引脚上,用万用表测得Pin17-2VLT输出1.995,Pin26-1P5V输出1.495V,Pin4-INUM引脚的电压为1.04V,即光电池阳极的电压为1.04V,光电池阴极接在Pin17-2VLT引脚,电压为1.995V,偏置电压为1V。又测得Pin32-VNUM的电压为2.15V,Pin9-VDEN引脚的电压为1.3V。完全遮住检测器,万用表测得的Pin22-VLOG电压为0.43V,但是按照光电池的特性,偏置电压为1V时,S2387-66R暗电流约为25pA,再根据图2 ADL5304的响应曲线,在使用单电源供电时,如果暗电流为25pA,那么VLOG出处应当为接近0.8V才对,而实际测试只有0.43V,相差比较大。光电池不遮时,在室内的光照下,VLOG引脚的出处为1.7V。

QQ图片20150703151325.png

图1.光电池的暗电流和偏置电压关系

QQ图片20150703151341.png

图2.ADL5304响应

 

     前面是我测试时遇到的问题,手册看了很多次,但还是无法达到预期的效果,有知道这款芯片的还请帮忙看看,感激不尽啊!!!!附件中是我设计的电路图

結果