ADI_Amy

可穿戴医疗设计,刚需你可知?

ADI_Amy 員工 在 2015-7-7 建立的討論區

随着移动医疗火热不断上升,可穿戴医疗电子已然变成热门行业之一。与此同时,具备数据采集及监控功能的可穿戴医疗设备,对电子元器件提出了新的要求,小体积、低功耗、低成本控制及个人应用市场扩展成了设计瓶颈。当然,技术和方案的服务也非常重要,尤其对新的医疗设备提供商。


“对于供应商来说,改变原有的供应及服务模式就显得尤为突出”,来自ADI亚太区医疗行业市场经理王胜表示。 

 

QQ截图20150707094639.jpg

“我们有理由相信可穿戴医疗电子应用的出现,会在不久的将来给我们的生活带来深远的影响,2015年必定是重要的一年,将有越来越多的实际医疗电子产品和应用案例出现。”——王胜

 

王胜指出,移动医疗与传统的医疗设备最大的不同点在于体积和便携程度,但移动并不意味着低性能,同时也不再局限于在传统的专业医疗机构场所范围内使用,相当一部分应用会根据不同的生活场景和应用方式来转化,随着诊断级的移动医疗设备不断走向成熟,未来具有个人监护与诊断以及运动状态监测等功能的设备将更好地走入我们的生活。  



可穿戴医疗设计的共性需求  

在便携式医疗领域,对半导体的共性需求包括,低功耗、高集成度、小封装、以及尽量减少的外围器件数量,并要简单易用,要保证高可靠性的要求,甚至要满足特地的医疗行业规范,以及合理的成本控制等。在这一方面,ADI在系统应用上的技术优势,不只提供芯片,同时针对特定的应用和产品。


ADI的产品涉及范围很广,但是在体征信号监测方面,ADI可以算是业内的顶尖专家。最为常见的体征信号监测主要有声音监测、心率监测、血压监测等,实现难度较高的,可能要数光电法测量、生理电势、温度这几种监测,采访中,王胜便为我们介绍了ADI最具代表性的几款体征信号监测解决方案。

 

 



生理电动势测量

ADAS1000心电图系统解决方案,方便显示电极心电图,可以方便的进行胸阻抗与呼吸测量,在芯片在其中搏器脉冲检测算法,也能支持高速数据通道芯片速度检测。

 

光电法测量心率与血氧含量

 

采用腕部反射式心率测量,包括环境光、光电二极管面积、工业设计、运动去除(算法)、功耗以及光谱等,目前的模块包括红光绿光或红光红外两种方式(ADPD142RG/ADPD142RI)。

QQ截图20150707094651.jpg

光电法测量心率与血氧含量

阻抗

可穿戴传感器融合,ADuCM350 Meter-on-a-Chip拥有软件开发工具包,美观的人机界面,明显的指示器,直接的运动监测,很好的兼容连接。

 

运动

传感能监测意外跌倒,随着人口老龄化,看护老人显得格外重要,运动型医疗监测能推动预防事故发生,现在已经有很多消费产品解决方案,ADXL362是其中用于运动使能计量设备的超低功耗、3轴MEMS加速度计。

 

温度

集成数字温度传感器ADT7320/ADT7420,性能进一步突破,数字温度感应已然到一个更广泛的市场,拥有更高的性能,可降低系统功率和整体成本。 

 

 

发挥“小”特长,持续打造高精度、高集成路线

王胜强调,小体积封装成为ADI在便携式医疗产品领域重要体现,合理的芯片成本控制,使得ADI在便携式医疗设备领域保持明显的领先优势。  

 

可穿戴产品在小体积低功耗等方面会继续保持严格的市场要求以外,其精度和性能的提升以及易操作性将会愈发重要,当然,无线方式互联传输也必将是便携式医疗应用的趋势之一。ADI针对这些市场趋势,在保证功耗,体积以及成本等方面的优势,将会继续推出具备高精度,高集成的信号链产品,以及适合便携式应用的电源管理产品。  

QQ截图20150707094701.jpg
ADI便携式应用的电源管理产品  

 

除了继续推出有竞争力的产品以外,王胜表示ADI将进一步增加系统级参考设计的项目。同时,也会继续在全国各个区域增加专注支持医疗客户的本地销售和现场技术支持团队,为客户提供更多的现场直接支持,以此保持ADI在医疗领域中方案设计和技术服务的优势。  

 

王胜最后表示,可穿戴医疗电子无疑会成为未来的热门行业,医疗电子与智能终端的结合,从技术层面已无太多障碍,更多的是依赖于业务模式的选择和创新。

結果