已回答假定已回答

关于AD9364的接收器的调试问题

yunfeishizhe 在 2015-7-8 詢問的問題
最後回覆由binghe於2016-11-22提供

我在调试AD9364时,发射器是正确的,接收器的输出不正确,图片是端口采集到的波形,本振设置为401MHz,输入信号为-10dBm的400Mhz

的单频,这个图中的包络就是1MHz的,改变输入信号的频率,包络也会相应的变化,但是就被什么高频的调制了似的,用接收的测试模式寄存器0x3f4,测试,输出的就是正常的正弦波形,请问老师这应该是哪里的问题,这个测试模式产生的信号使从哪个点输出的呢?

 

IMG20150707184329.jpg

結果