已回答假定已回答

ADL5380

FreedomSabre 在 2015-7-7 詢問的問題
最後回覆由Benz於2015-7-16提供

ADL5380基带输出为50 ohm差分阻抗,但为什么参考电路用的是9:1的巴伦,问过支持,怎么说是什么负载是450 ohm,然后用9:1转,但是手册上的差分输出50 ohm又是什么意思,如果是50ohm,我想用个1:1的转成单端50ohm可以么。 另IQ调制时,用单端转巴伦,1:1的怎么接共模电压

結果