已回答假定已回答

ADP5050调试中问题

lingf 在 2015-7-8 詢問的問題
最後回覆由lingf於2015-8-4提供

adp5050.jpg

如图所示电路中,在负载未加情况下,调试中2块板都出现vcc3v3和输入+12v短路,确认是adp5050的输出端和+12v短路,不是后面负载的问题。请专家帮看看设计中有什么问题,调试2块,烧了2块,未分析出原因之前,不敢再继续进行下去。

说明:1、vcc5v0是通过+12v经过7805得到的待机电源,测试是正常的。

          2、由于有电源时序要求,所以都是1.0V输出的使能是靠5V待机电源来控制,而1.5和1.8V电源是靠1.0V电源来使能,3.3V电源又是靠1.8V电源来使能。这样就可以使得电源有一个上电顺序。不知这样的设计是否合理?

          3、根据以上的思路,调试时是一路一路来进行的,一开始仅有1.0V电源的输出,其他几路是无输出的,然后再将1.0V负载挂上,使能1.8和1.5V电源,然后再接通1.8V,使能3.3V电源,最后再接通3.3V电源,使能其他电源。结果一块板进行到第一步就烧毁了,第二块板进行到1.8和1.5v电源正常,要进入第三步时就出问题了。2块板最后都是出现3.3V电源和+12V电源短路的现象。

 

          调试刚开始就烧片子,简直太郁闷了。麻烦各路大神帮忙分析一下,指导一下看该怎么处理。先谢谢了!

結果