ADI_Amy

数字电位计百问百答——何时何地使用、如何使用、如何选择……?

ADI_Amy 員工 在 2015-7-8 建立的討論區
最後回覆由mongfe@sina.com於2015-7-14提供

数字电位计(digiPOT)可方便地调整传感器、电源或其他需进行某种校准的器件的交流或直流电压或电流输出。 ADI曾经举办了一场主题是《数字电位计——何时何地、如何使用》的在线研讨会,讨论了各种应用中数字电位计的功能、用途和优势。同时还展示了使用数字电位计进行电路设计时需考虑的主要参数。

 

 

在研讨会上广大工程师盆友就其关心的各类相关问题向我们的专家提问,这里汇总了部分问题及答案分享给大家,供大家在使用数字电位计时参考。

 

【问】

2.5K的电位计,其工作电压是不是最大为7.5V?

【答】

这个依据产品的不同而不同需要参考具体的数据手册

【问】

ADI的数字电位器响应速度是多快,可以当DAC用吗?

【答】

在某些场景下可以当作DAC,相应速度需要结合具体场景具体机选

【问】

ADI的数字电位器支持哪些接口?

【答】

i2c, spi, pushbutton和updown

【问】

AD5258进行容差补偿是否会影响原有的线性度?

【答】

这取决的容差补偿的方法 需要系统设计工程师的工作

【问】

电位计尺寸多大呢

【答】

最新产品使用的LFCSP尺寸是3mm x 3mm

【问】

电位计的精度是多少?能达到18位精度吗?

【答】

分辨率最高10位 目前最新产品一般在7位或者8位

【问】

电位计能否自动复位

【答】

带EVM的电位器就有这个功能

【问】

电源可以是单极性的吗?

【答】

可以

【问】

该数字电位计的体积和封装如何?

【答】

体积主要取决于封装最新产品使用LFCSP封装,最新产品使用3mm x 3mm的LFCSP封装

【问】

和机械电位计相比,数字电位计的可靠性咋样呢?

【答】

请参考http://www.analog.com/static/imported-files/zh/application_notes/AN-1291_cn.pdf

【问】

机械可调电阻容易坏,不知道数字电位计的寿命如何?

【答】

请参考http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-1121.pdf

【问】

可以将几个数字电位器级联起来提高精度吗?

【答】

精度本身不会提高 使用方法可以参考http://www.analog.com/static/imported-files/zh/application_notes/AN-1291_cn.pdf

【问】

控制方式是通过DA控制的吗?

【答】

通过对电阻串的控制

【问】

双通道数字电位计的通道间的电阻匹配精度如何?

【答】

通道间匹配一般对应电位器的相对精度 另外双通道匹配应用可以有ADI的专利技术线性增益设定技术来完成详情请见http://www.analog.com/static/imported-files/zh/application_notes/AN-1291_cn.pdf

【问】

没有接通时的电阻多大啊

【答】

没有接通时呈现高阻状态

【问】

目前的数字电位计的封装是什么形式的?

【答】

TSSOP和LFCSP

【问】

能不能提供非贴片形式的封装,比如做一个DIP的封装

【答】

AD5203也许符合您的需求 更多资料请访问http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/products/index.html

【问】

请推荐一种I2C总线控制的非易失、低温漂10K线性数字电位器。谢谢!

【答】

AD512符合您的要求

【问】

请问:ADI的非易失数字电位器的理论保存时间多长?突然通断是否会影响其设置?

【答】

设计时间是50年

【问】

请问影响数字电位计的带宽因素有那些?

【答】

电位器的寄生电容 和选取的阻值 对于同一个电位器 阻值越小 带宽越宽

【问】

如何减少失真?

【答】

减少失真需要系统设计层面上的努力 总体来说确保通过的信号在电位器spec范围内可以最大程度减少失真

【问】

是否会对信号产生失真?

【答】

使用得当可以把湿失真保持在最低限度

【问】

数字电位计 ,精度是多少? 最多带多少个抽头 ?

【答】

ADI提供各种性能参数不同的数字电位器详情请登录http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/products/index.html

【问】

数字电位计的功率能有多大?就是可允许通过的电流?

【答】

最新产品是3mA

【问】

数字电位计的可调节步进距离是多大?一般的阻值范围多大?

【答】

阻值范围从2.5k欧姆到1m欧姆都有 调节步数从32到1024都有 步进距离可以据此计算

【问】

数字电位计掉电后会保持阻值吗?

【答】

带有NVM功能的电位器就不会

【问】

数字电位计设置一个电阻后,即使断电后也可以保持记忆吗?

【答】

带EVM功能的电位器就可以

【问】

数字电位计是否同时带有对数/指数/线性功能?

【答】

最新的产品提供这些功能

【问】

数字电位器的内阻对实际输出电阻影响多大?

【答】

实际输出电阻是编程电阻加上抽头电阻

【问】

数字电位器可以用于低噪声低频模拟电路吗?

【答】

取决于对于噪音的要求 和主电路噪音的消除手段 噪音参数在每一款电位器的数据手册中都有

【问】

数字电位器怎么判断它正常工作?

【答】

简易的方法是使用已知固定电阻进行分压测试。如果分压结果正确 表示电阻值正确

【问】

我需要一个数字可调节的开关电源,如何做?

【答】

请参考http://powerelectronics.com/power-electronics-systems/digital-potentiometers-enable-output-voltage-adjustment-switched-mode-supp

【问】

用数字电位计取代机械电位计时,注意什么?

【答】

请参考http://www.analog.com/static/imported-files/zh/application_notes/AN-1291_cn.pdf

【问】

用于放大器增益调节的话,选型应注意些什么?

【答】

推荐使用我们最新的专利技术线性增益设置技术 详情请参考http://www.analog.com/static/imported-files/zh/application_notes/AN-1169_cn.pdf

【问】

这种数字电位器,比传统的温漂要好多少啊?

【答】

传统电阻也有温漂十分好的 数字电位器主要优势是在可以数字调节

【问】

有没有掉电保存参数,上电自动恢复的功能?

【答】

带EVM的电位器就有这个功能

結果