已回答假定已回答

AD5410输出问题

LukySea 在 2015-7-10 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-7-16提供

您好,我最近在用AD5410,配置控制寄存器,使用外部的电流设置电阻时,没有输出(控制寄存器配置为0x3005),如果使用内部的就有输出,但感觉误差有点大,误差大概为0.2mA。我附上我的电路图。我读取了控制寄存器,已经确定设置的值正确写入。


(PS:是芯片的问题吗,因为又做了一块板子,设置外部可以用,可是精度仍然不高,和使用内部的几乎没有区别,怎么提高精度)

結果