已回答假定已回答

AD9516-1输出问题

zhangli542@163.com 在 2015-7-14 詢問的問題
最後回覆由yiming.zhao@analog.com於2015-7-17提供

ADI工程师你好,我在9516-1的REFIN2上连接了一个20MHz的晶振,REFIN1悬空处理,OUT6出60MHz的单时钟信号。当FPGA控制REF_SEL脚将9516-1的参考时钟源手动控制切换到REFIN1时,观测到LD信号为低,但OUT6还是会有一个时钟信号输出,只是频率不是60MHz。此时REFIN1上没有参考时钟,OUT6输出不应该时钟么?

 

AD9516-1配置如下:

无标题.jpg

結果