已回答假定已回答

关于AD9122输入和输出问题

xtonon 在 2015-7-14 詢問的問題
最後回覆由xtonon於2015-7-16提供

FPGA在基带产生I和Q路差分数据,数据速率为122.88MHz,带宽为10M。利用ad9122进行数模转换,ad9122采用字模式,采样频率为491.52MHz,内部使用hb1、hb2,DCI为61.44MHz。芯片配置和手册后面提供的样例一样。数据是I路数据从DCI的高电平进,Q路数据从DCI的低电平进。但是利用频谱分析仪测得AD9122的输出只有5M带宽。现存在以下几个问题:

(1)请问这种进数据的方式是否正确

(2)DCI的时钟频率是否设置正确

(3)可能导致输出为5M带宽的因素有哪些




谢谢,希望能抽出宝贵的时间,解答我的问题!!

結果