已回答假定已回答

AD698的EXC1接+ACOMP、+BIN还是接-ACOMP、-BIN?

shizenghui1234@sina.com 在 2015-7-15 詢問的問題
最後回覆由shizenghui1234@sina.com於2015-7-23提供

如题,在网上找到两种的接法都有,哪个是正确的?1.jpg3.jpg

另外,还有两个小问题:1、在没有LVDT传感器的情况下,除了测试激励电压有效值、频率外,信号输出Vout如何测试?目前不接传感器情况下测得输出也是正弦信号,对吗?2、想要得到1800Hz精确频率激励电压,C1选不到精确地电容怎么办?

結果