已回答假定已回答

AD8310的输出信号电平问题!

dr_wudugui@163.com 在 2015-7-20 詢問的問題
最後回覆由Benz於2015-7-23提供

AD8310的输出级具有一个4倍增益的运算放大器,其基本应用中斜率和截距都是固定的。例如,截距24mV/dB,最大输入22dBm,此时的最大输出约为2.6V。另外,AD8310的数据手册又提到可以通过在Vout和BFIN之间连接电阻来调整斜率。

(1)那么,当调整斜率时,例如从24mV/dB调整为28mV/dB,那么AD8310的最大输出电平会变大吗?

(2)最大输入时,原来的输出是2.6V,现在会变为3.0V甚至更高吗?

(3)如果最大输出电平时确定的,那么调整斜率的意义何在?

(4)限制最大输出电平的环节究竟是对数放大环节,还是输出级的运算放大器环节?

AD8310.png

結果