已回答假定已回答

AD9910的RAM调制模式采样率问题

cappuccino_whf 在 2015-7-20 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-7-29提供

1.用户手册第23和34页表明,AD9910工作在RAM调制模式下,输出采样率最大为DDS 1⁄4 fSYSCLK,如果系统时钟为1G的话,那DDS_clk只能为250MHz,按照奈奎斯特采样率的话,最大也就只能产生125MHz的中频载波?

2.如果是上述情况的话,那从DDS输出之后的信号在哪个部分进行了4倍内插?从功能框图根本看不出来!

結果