已回答假定已回答

ADAS1000的adc晶振电路问题

kkmugs 在 2015-7-23 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-7-31提供

使用ADAS1000的时候,发现外部晶振总是会出现问题。与ADAS1000的数字通信都是正常的,写入寄存器/回读寄存器都是正常的,使能内部参考,也会正确的输出1.8V内部基准,各部分电源电压也都正常。

当启动ADAS1K_ECGCTL_CNVEN后,一直不出数据,最后找到原因,晶振不起振,内部ADC不工作。

后来把ADAS1000配置为主机模式ADAS1K_ECGCTL_MASTER,使能ADAS1K_ECGCTL_GANG,发现其始终输出引脚CLK_IO并没有8.192M的时钟输出,基本可以判断是内部ADC没有得到时钟信号,导致DRDY一直处于繁忙状态。晶振的负载电容从10pF到30pF都换过,就是没用。不知道这个芯片的时钟电路有什么特别的地方,为什么总是会出现不能起振外部晶振的情况,希望ADI能帮助解决问题,次问题一直困扰了很久。

結果