已回答假定已回答

关于AD7792的一个问题

aalg 在 2015-7-29 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-8-2提供

请大家帮忙回答一点关于AD7792使用中的一些疑问。

         应用场景:radxa rock pro开发板,Python脚本语言,Python库由radxa公司提供。

         现在的问题是:

1)   按照ad7792.c的思路,测试与开发板与芯片的通信状况,结果是,ID寄存器的读出结果是0X48,手册上写的应该是0xXA;其他寄存器均能正常写入数据,并通过读取验证成功写入;

 

2)   直接尝试AD转换,使用单次转换模式,双极性输入,使用内部基准电压源(1.17V),在输入0通道外加0.348V直流电压,结果读取的转换结果一直是(0xff,0xff)。

 

 

请问以上问题可能是什么原因。

 

 

不胜感激!!!!!

結果