已回答假定已回答

AD9361无发射信号

SongZ 在 2015-8-6 詢問的問題
最後回覆由lizhuo於2016-12-1提供

我在用zedboardFMCOMMS3进行ad9361的开发,使用官方提供的基于ARM的程序没有问题。

现在我想用纯verilog hdl(没有用ARM)通过SPIad9361的寄存器进行了配置,具体配置寄存器的值在附件中

 

通过过程中回读寄存器可以看到 :

0x05E==8‘h80 (BBPLL 锁定)

0x244==8’hA9 (RX CP校准)

0x284==8'hA7 (TX CP校准)

0x247==8'h02 (RX RFPLL锁定)

0x287==8'h02 (TX RFPLL锁定)

RXFILTERTXFILTERBBDCRFDCTXQUAD也都锁定和校准成功

 

现在的问题是:TX1通道接到频谱仪上没有任何的信号输出

 

AD9361我配置的是单通道、LVDS输出,DATA_CLKFB_CLK也都有输出,数字接口部分我参照AD9361IP核编写的TX_FRAME时序,TX_DATA始终为12‘hFFF,理论上在频谱仪应该有单音信号

 

请问各位觉得可能是SPI配置寄存器的问题,还是数字接口部分时序出现问题的可能性大呢

附件

結果