已回答假定已回答

ADF7242无射频信号

my_zhyl10428 在 2015-8-7 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-8-11提供

ADF7242上电执行复位指令后,配置寄存器,GFSK SPORT模式,然后发送RC_PHY_RDY指令 和 RC_TX指令,但是频谱上没有看到有射频信号,请问这是什么原因呢?

这里我也做了几个测试:1、就是上电复位之后,我回读寄存器的值,是没问题的;

                                    2、往某个寄存器写入一个值,然后再回读,也是正确的

                                    3、修改不同的数据速率,发送RC_TX指令之后SPORT接口的TRCLK_CKO_GP3引脚会输出不同的时钟

说明读写函数是没问题的。

另外:想问一下ADI的技术支持这边还有更直接的联系方式吗?比如说QQ之类的

結果