ADI_Amy

无线传感器网络解决方案百问百答

ADI_Amy 員工 在 2015-8-10 建立的討論區
最後回覆由丽金标於2016-12-1提供

4月份咱们ADI举行了一场在线研讨会《无线传感器网络解决方案》,主要内容是讲述了ADI无线传感器网络演示系统。

1)介绍不同类型系统的优点和缺点;

2)讨论在评估系统或构建您自己的系统时必须考虑的关键系统参数;

3)讨论使用能量采集为无线传感系统供电的最佳方式。

 

观看此次研讨会回放请点击>>http://seminar.eccn.com/150423p/tindex.asp

 

 

在研讨会上广大工程师盆友就其关心的各类相关问题向我们的专家提问,这里汇总了部分问题及答案分享给大家,供大家参考。


【问】

除了太阳能,ADI还有其它的能量收集方案吗?

【答】

ADP5090是一款全新的高能效升压充电器,带最大功率点跟踪功能,可用于能量采集源,比如室内太阳能电池和热能采集器

【问】

ADI有自己的无线处理芯片吗?

【答】

ADuCRF101就是低功耗的集成了处理器+无线的芯片

【问】

ADuCRF101 是用在什么网络里?

【答】

IOT,WSN。支持通用的协议栈6LoWPAN和专有协议ADIRadioNET

【问】

请问ISM频段链路预算有多大?就是接收灵敏度和发射功率?

【答】

Receiver sensitivity, bit error rate (BER) −107.5 dBm at 38.4 kbps, 2FSK

【问】

ADuCRF101从低功耗休眠状态到唤醒工作,需要多少时间?

【答】

大概为13.4us

【问】

ADI无线传感器网络演示系统有哪些优势?

【答】

低功耗、集成处理器和无线,组网方便

【问】

关于无线传感器节点,我最关心的是精确同步采集,不知道ADI是否有解决方案?

【答】

多精确?如果12位的ADC不够的话,建议您参考ADuC360

【问】

请问ISM频段链路预算有多大?就是接收灵敏度和发射功率?

【答】

发射功率最高10dBm

【问】

现在 有哪些方案?通讯距离如何?

【答】

方案演示:

http://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/Eval-wsn.html#eb-overview,通信距离与所用频段相关

【问】

怎么ADI的WSN平台解决网络碰撞问题呀

【答】

可使用6LoWPAN的路由和骨干网络相连

【问】

提供哪些方案?

【答】

可以参考这里的方案

http://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/Eval-wsn.html#eb-overview

【问】

rf101能不能做二次开发?

【答】

可以的,一般使用IAR,实现您所需要的应用。

【问】

能否用在智能电表以及远程抄表等业务上?

【答】

可以的,这是一个很好的应用

【问】

协议栈都是免费提供的吗,官网能下载到吗

【答】

可以的。http://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/Eval-wsn.html#eb-overview

【问】

你们无线传感器网络能支持的最大节点有多高呢?

【答】

没有限制

【问】

都支持哪些协议栈?

【答】

目前主要是专有协议ADIRadioNet,通用协议6LoWPAN

【问】

问下ADI WSN平台提供那些接口来连接大数据系统?

【答】

使用路由

【问】

看介绍的指标上,AUdcRF101接收灵敏度是-107dBm,和其它厂家的RF芯片相比要低一些,那它可以达到同样通讯距离吗?

【答】

通信距离与灵敏度,所用的频段等相关。灵敏度越低,通信距离越远。

【问】

请问ADUCRF101的开发调试环境是什么样的,ISM RF信号质量和ADRADIONET协议如何测试

【答】

推荐IAR。组网然后测试。参考这里:http://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/Eval-wsn.html#eb-overview

【问】

AUdcRF101有RF的库可以直接使用吗?

【答】

有的,使用IAR等编译软件,直接由收发的例子和库可以使用

【问】

有ADRADIONET路由器的方案吗

【答】

有的,这个套件:http://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/Eval-wsn.html#eb-overview

【问】

网关处对处理器的要求如何?如何一个什么样的网络处理器

【答】

这个主要看传输的数据量,网关或路由内的节点个数等

【问】

AUdcRF101可以支持哪些无线频段和协议?

【答】

支持的频率范围为862至928 MHz和431至464 MHz

【问】

在ISM频段有没有低功耗的协议支持?

【答】

支持通用的协议栈6LoWPAN和专有协议ADIRadioNet,都是为低功耗而生

【问】

想知道WSN可扩展到无线多媒体传感器网络(WMSN)吗?

【答】

主要看您的WMSN的数据率要求。WSN主要是低功耗,低数据率的应用。

結果