已回答假定已回答

HMC704寄存器控制不了

pgy123 在 2015-8-12 詢問的問題
最後回覆由zoushishui於2016-9-8提供

我现在用HMC704只需要输出一个点频。之前通过基带、软件和CPLD已经控制起来了,现在换成基带直接控制,所有控制字都一样,并且我一个个的量过,数据都是对的。可就是控制不了。

之前试过测试模式,就是将PD寄存器中的[11]置为1,环路那边的电压会强制输出为2.5V左右,现在这样试,就不行了,硬件上什么反应都没有。

这是不是说明还没有控制起来啊?寄存器和基带是不是没有正常通信?有没有704的编程指南啊?控不起来好烦人啊

結果