已回答假定已回答

关于ADRF6612请帮忙解答,谢谢。

yxf 在 2015-8-12 詢問的問題
最後回覆由Benz於2015-8-18提供

您好,我第一次用这个芯片,还有几个问题如下,请帮忙回答:

1.手册第4页说 Reference Divider Value Programmable to 0.5, 1, 2, 3, …, 2047 ,而第31页说The reference path takes in a reference clock and divides it by a factor of 1 to 8191,那参考路径的分频到底是多少呢?

 

2.关于寄存器10中 [13:12] IFA_LINSLOPE和[11:10] IFA_MAINSLOPE不知道是什么意思该如何设置。

        寄存器10中[13:8]和[6:0]是什么功能呢?

        寄存器22中[15:12]和[11:8]是什么功能呢,该如何设置?

        寄存器44,46,47,49是测试芯片用的吗?正常使用时呢?

        寄存器4A该设置多少?

请问有没有比较详细的对寄存器配置的说明啊?给一份,谢谢了


3.这个芯片的供电(我用的是高性能模式)VCC1,VCC2,VCC7,VCC12是什么范围阿?第三页说最大到3.85V,第8页说最大到5.25V,第25页用的就是5V供电把,那是不是这个芯片在高性能模式下就可以采用一个5V供电阿,不用3.7V?

 

请帮忙解答,谢谢.

結果