已回答假定已回答

AD421的LOOPRTN 引脚对COM引脚的电压问题

scatz 在 2015-8-26 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-8-31提供

我在使用AD421的过程中,测得LOOPRTN 引脚对COM引脚的电压在+1.6V,COM引脚是接GND的。但是AD421的技术手册说LOOPRTN引脚对COM脚 电压为-2V到+0.5V。为什么出现负的电压?这两个脚的电压究竟是对少?

附件

結果