已回答假定已回答

问题: 请大虾指教AD7714的使用

Run 在 2012-12-17 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-11提供

从AD7714的datasheet里可以看出,它在输出速率为5Hz时的分辨率可以达到22.5位。可我用干电池的输出电压直接做AD7714的输入时,测得的分辨率最高也就能达到19位;而用微弱信号经过前级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!

結果