已回答假定已回答

关于AD9648使用的问题

maokang 在 2015-8-27 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-9-6提供

      我们最近使用了AD9648这款ADC,在调试过程中出现如下问题

 

VCM测试结果为0.9V

VREF测试结果为1.0V

输入模拟信号共模电压为0.9V,峰峰值为400mV的正弦信号;

采样时钟是以50MHz LVPECL电平输入的,随路时钟50MHz 1.8V CMOS输出正常,但数据线上D13位输出一直为高电平,D12-D0均为低电平。数字输出不正常。

另外利用测试模式连续输出斜坡数据,D13-D0测试正常。

 

具体配置为

 

1步:Write(0x00, 0x 3c)     //MSB first, 复位

2步:Write(0x 00, 0x 18)    // MSB first , 撤销复位

3步: Write(0x 14, 0x 00)    //输出模式设置为CMOS1.8V, 输出格式设置为offset binary

4步:Write(0x 101, 0x 80)   //让输出使能有效

5步:Write(0x ff, 0x 01) 

6步:让SYNC引脚输出0

7步:Delay(1);              //延时1ms

8步:让SYNC引脚输出1

9步:Delay(10);             //延时10ms

10步:让SYNC引脚输出0

11步:Delay(1);              //延时1ms

 

电路连接为RBIAS引脚通过一个10k电阻接地,其他按照datasheet上的电路接的,请问问题出在哪里

結果