已回答假定已回答

有关AD5420奇怪的问题

billypeng 在 2015-8-28 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-9-7提供

我采用AD5420输出4-20mA的电流。

AVDD采用24V电源,DVDD采用外部5V电源。

在输出端接一个大约200多欧的电阻。

 

现在的问题是,AD5420有时候输出正确,有时候输出不正确,在软件和硬件都没有改动的情况下,输出这样的结果真是奇怪。

 

先说正确的结果,写入数据0时,电阻两端的电压约为0.95V,写入数据0xffff时,电阻两端电压为4.76V,经过计算写入0时,电流4mA,写入0xffff时,电流约为20mA。

 

电路和软件没有做任何改动的情况下,有这种情况产生,写入数据为0时,电阻两端的电压为0,写入数据为0xffff时,电阻两端的电压变为2.41V。

 

因为每次写入数据时都做了这样的配置,即先初始化为4-20mA输出,然后再写入数据。所以出现这样的问题很奇怪。

     init_ad542x(AD542X_REXT|AD542X_OUTEN|CLK69440|STEP1|AD542X_SREN|IOUT420);
     write_to_ad542x(REG_DATA, 0);   

错误的结果每次都是一样,并不是随机的。

请问,可能的原因是什么?

結果