已回答假定已回答

AD620输出漂移

feifei0409 在 2015-8-29 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-10-10提供

我的问题是当AD620 的5脚REF接地时,AD620的输出输出电压漂;之前通过电阻分压的方法给AD620 的5脚供电,输出电压漂,查手册后,5脚需要信号源输出低阻,可是当通过电压跟随器输出100mV的电压到AD620 的5脚REF时,在AD620 的5脚测得的电压为600多mV,AD620的输出电压漂;通过电压跟随器输出800mV的电压到AD620 的5脚REF时,在AD620 的5脚测得的电压为800多mV,AD620的输出电压还是漂(时漂)。我的传感器输出信号有可能出现负值,单片机的AD采集电压为0~3.3V,我需要利用AD620的5脚将信号太高500mV。图片是AD620的差分信号输入波形。注:电阻桥压力传感器为施加外力时测试。扭力AD620.jpg

結果