已回答假定已回答

关于ADE7858A使用的若干问题

zhcj1014 在 2015-9-7 詢問的問題
最後回覆由zhcj1014於2015-9-8提供

使用芯片过程中出现了一些问题,请教一下。

1.各相空载时,读出来的频率和功率因数不是一个稳定的度数,而是一个不确定的值。这正常吗?

2.必须在WTHR,VARTHR,VATHR寄存器之后设置空载值寄存器VANOLOAD,AONOLOAD,VARNOLOAD,无功电能累计才会有效,否则要么不累计,要么就是累计一个比较大的负数。(情况比较多,具体怎样设置会出现那种情况记不清了)

3.手册上说的"数据存储RAM寄存器”启用写保护之前,"向队列内的最后 一个寄存器写入三次,以确保将其值写入RAM",是什么意思?一定要多写两次吗?例如发现必要多写两次空载值寄存器,再启用启用写保护,空载状态寄存器PHNOLOAD和STATUS1寄存器某些位才会正确显示。

4.空载的时候有一些读数,怎样在硬件上做改进,减少噪声?过压过流值设置要很大寄存器才会正常是不是跟硬件电路干扰噪声比较大有关系?

結果