已回答假定已回答

关于AD9122的问题

西兰花2954 在 2015-9-7 詢問的問題
最後回覆由junpeng於2016-5-3提供

现在项目用了AD9122这款DAC。用的数据输入时钟fDCI=150MHz(字方式输入),4倍插值fDAC=600MHz。后端与AD5375匹配使用。应用后发现输出信号的本振两边均有150MHz杂波。在DAC输出的IQ通路上测试发现此处就有150MHz的信号。经过以下实验:

         1、将150MHz换成160MHz,对应的DAC时钟换成640MHz,测试发现对应的就有160MHz的杂波。

         2、断掉我最怀疑的fDCI=150MHz时钟,发现杂波依旧有。

         3、断掉DACfDAC=600MHz时钟,杂波消失。

      看这些现象似乎说明这个150MHz杂波来自AD9122的内部泄露,这样可以说吗?我请教了以前用过该芯片的同行,他们说fDAC会泄露,至于其相依分频的泄露没有留意。

      AD9122的配置也和同行对比过没有发现什么问题。我们IQ输出要求零中频,所以用的HB1HB2配置都是零,用4倍差值HB3旁路。

      现在项目进行进入尾声,没想到这个问题使项目无法结题。深切希望得到ADI老师和同行的帮助!看是AD9122配置的问题还是别的原因。

結果