rourou

专家建议——如何处理未使用的运放

rourou 在 2015-9-9 建立的討論區
最後回覆由MM2013於2015-9-25提供

看到一篇专家文章,拷贝过来分享下,平常在用ADI的运放中也会遇到这些困惑。


这里所谈论的 “未使用的运放” 不是指在芯片储藏箱或防静电袋中的运放;而是指在同一个封装里面的多个运放中未被使用的部分。

 

最好将未使用的运放连接为一个带反馈回路的放大电路。显而易见,单位增益缓冲电路是个很好的选择,因为它不需要额外的器件。然后,将输入引脚连接到线性输入输出范围以内的电压上。任何引起潜在的输入、输出过载的连接或开路,以及将运放放置在一个噪声不确定的环境都是不合适的。

6747.1.jpg

一个电路板设计方面的建议是:将未使用的运放放在适合修改的地方。在重新设计或者产品升级的时候你也许会用到它。提前做一些考虑,并将这些空余的运放在顶层和底层连接,这样,轻微的改动就可以测试新的设计。你甚至可以为反馈元件布局,将走线连接到特定节点,这样可以很容易地切断。

 

另一种可以完全避免以上问题的方法是选择一颗版本合适的运放(单运放,双运放和四运放),这样可以设计出充分使用运放的理想布局,同时也确保了被使用的运放有相同的规格和特性。

 

对于没有采用合适的方法来处理未使用运放的设计者来说,值得安慰的是:这些未使用的运放不太会干扰同一个封装中正在工作的运放。虽然你也许会关心未使用运放消耗的额外电流,但你的系统不太可能因此而烧毁。大多数现代运放有独立的偏置电流,在同一个封装中一个沟道过载也不会影响到其它沟道。如果你的电路工作正常的话,那你大可以放轻松并在下次设计时遵循这些建议。

結果