已回答假定已回答

Help: AD9364 Configuration for TDD_SDR_CMOS_DualPorts

HenryGuo 在 2015-9-14 詢問的問題
最後回覆由SongZ於2015-9-16提供

求助:

     我现在采用fmcomms4评估子板,想利用FPGA通过SPI控制9364的寄存器来实现基带信号的收发。

     在利用936x评估软件生成配置文件后,发现发射端的频谱啥也没有,即便是配成BIST发单音都不行。

     请问如下配置有什么问题?

          1.希望的工作模式:射频端设置成差分端口A(TXA/RXA),与基带接口设成cmos,工作在TDD半双工双端口模式,并且是SDR速率,另外ENSM采用TDD并通过外部的Txnrx/Enable控制;

          2. 关键的寄存器配置如下:

                    Reg002/003---0x5e,  Reg004---0x03,  Reg012---0x28,  Reg013---0x00,  Reg014---0x15

               在确认ENSM状态为TX时候,配置BIST寄存器Reg3f4为0xc3.

          3. 整个配置是在评估软件的LTE10M选项下设定的.

谢谢!

結果