已回答假定已回答

AD5780和DSP采用SPI接口通信问题

HITcqm 在 2015-9-14 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-9-16提供

ADI的工程师们:您们好!!!

        我的测试电路具体方案如下:利用DSP28335的SPI接口与AD5780芯片通信,但在实验过程中出现个问题:在给DSP初始化上电的时候,AD5780的输出模拟量为-10V左右(外接电压基准为:±5V),请问为什么输出为-10V呢?AD5780的PDF手册上不是说上电之后是默认为0V吗?还有一个问题:是否需要对AD5780的控制寄存器先进行设置之后,才能正常工作呢?谢谢!!!

結果