已回答假定已回答

AD7321采样和数据转化问题求教(急)

shibinjie 在 2015-9-21 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-10-12提供


三个问题:

1.配置成单端输入,测量范围是0-10V,用的内部参考电压,AD值输出是直接二进制形式输出,那么求输入模拟量值的公式是(AD/4095*12V吗?还是(AD/8191*12V?(我自己做实验的结果应该是(AD/8191*12V,但是这样就有个疑问,什么时候输出是13位?什么时候是12位?这个需要配置寄存器吗?

2.配置成单端输入,测量范围是0-10V,用的内部参考电压,AD值输出是直接二进制形式输出,那么用+/-12V双电源供电和用+12V单电源供电(VDD接+12V,VSS接AGND),计算公式一样吗?(我做实验的结果是一样的,但是我还是不确定)

3.AD7321好像没有转换完成的标志位,那么我软件怎么判别已经完成一次AD转换,可以读取数据了?

結果